This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:AWR1443;mwave-DEVPACK

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443, MMWAVE-DFP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/718208/tsw1400evm-awr1443-mwave-devpack

器件型号:TSW1400EVM
Thread 中讨论的其他器件:AWR1443MMWAVE-DFP

大家好、我正在使用 awr1443+devpack+tsw1400来捕获原始数据。

当我打开 HSDC Pro v4.9时、我在 HSDC Pro v4.9中找不到固件 AWR12xx_LVDS_4Channel_DDR_4bit_PAR_CENTR_16_BIT

有什么问题?

或者、您能否共享文件  AWR12xx_LVDS_4Channel_DDR_4bit_PAR_Center_16_bit.RBF? 这是我的电子邮件1998lixuan@gmail.com

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    默认情况下、HSDC-Pro 安装中不提供这些固件和 ini 文件、您需要从 MMWAVE-DFP 安装复制这些文件。

    我在您发布的其他主题中作了答复、请参阅
    e2e.ti.com/.../2648594


    此致、
    Jitendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢