This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA450Q1EVM:PGA450Q1设置 GPIO

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/717817/pga450q1evm-pga450q1-set-up-gpio

器件型号:PGA450Q1EVM

大家好

我想为输入引脚设置 GPIO。
如何设置输入引脚???

我们的规格输入到3个开关中、器件地址范围为0至7。
但是、有两个 GPIO 引脚。
请告诉我、可以从开关的三个输入引脚输入

谢谢你

WonGeun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    WonGeun Yoo、您好!

    要将 GPIO 引脚配置为输入、我建议您使用 GPIO_CTRL 寄存器在弱上拉模式下设置 GPIO2_CONFIGx 位。

    对于第三个 GPIO、您可能能够重新使用 RxD 引脚对 RxD 引脚执行 UART 读取、相当于 GPIO 读取。 否则、无法将 TXD 或 RxD 引脚配置为通用输入。 在典型的8051 MCU 中、P3.x 引脚可配置为 GPIO、但在 PGA450的8051中、P3.0 (RxD)和 P3.1 (TxD)引脚已硬配置为它们的替代功能模式(UART)。