This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:如何将多个 ADS1118连接到 MCU?

Guru**** 2531080 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/717807/ads1118-how-to-connect-multiple-ads1118-to-an-mcu

器件型号:ADS1118

您好!

数据表图45中。 在 MCU 的 SPI 端口和 ADS1118之间放置50欧姆电阻。

如果需要多个 ADS1118、我们需要多个50欧姆还是仅需要4 50欧姆?

50欧姆的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Howard、


    使用电阻器的主要原因是信号完整性。 如果电路板上有较长的迹线以及一些电感和电容、则可能会在数字线路上产生一些振铃。 串联电阻将减少此 LC 振铃、并防止任何过冲在数字信号中引起干扰。

    对于多个器件、您仍然只需为每条线路使用一个50Ω Ω 电阻器。 数据表的图48中显示了这种情况。


    吴约瑟