This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8685:ADC 将支持和转换的最小电压变化是多少?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8685, ADS8902B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/715717/ads8685-what-is-the-minimum-voltage-changes-the-adc-will-support-and-convert

器件型号:ADS8685
主题中讨论的其他器件: ADS8902B

尊敬的 TI 团队:

您能否提及此器件可接受的最小模拟电压(以 mV 或 nV 为单位)变化吗? 开始转换的最小电压是多少(以 mV 或 nV 为单位)(包括所有限制、如失调电压、漂移等)? 我不需要负极侧。 我将把这个部件放置在仅从0V 及以上电压进行监控。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Venkatesh P17、您好!

    最小电压取决于您的满量程输入范围和 ADC 分辨率、ADS8685是一款单端输入16位 ADC、有四个单极范围、假设您希望使用0~5.12V 范围、这意味着满量程输入范围为5.12V、 因此、一个 LSB 等于5.12/2^16、 为78uV。

    我注意  到您对 E2E 上的 ADS8902B 还有另一个相同的问题、即相同类型的 SAR ADC、我们团队的 Keith 正在为您提供支持、请在本论坛的同一主题中保留类似的问题、感谢您的支持。

    e2e.ti.com/.../2641250

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Dale Li、

    因此、从数据表可以看出、外部基准电压 仅介于4.046V 至4.146V 之间。 那么、我们不能超出该范围? 对于该基准电压、1.25至3的系数将乘以满量程? 我是对的吗?

    这些是此器件的唯一选项吗? 还是可以调整乘法因子?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Venkatesh P17、您好!
    外部基准电压仅为4.046V 至4.146V、因此我们无法超出此范围? 答:不,你不能
    对于该基准电压、1.25至3的系数将乘以满量程? 我是对的吗? 答:是的。

    此致
    戴尔