This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8689:将 ADS8689转换为可配置采样率 ADC

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8689
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/717784/ads8689-converting-ads8689-to-a-configurable-sampling-rate-adc

器件型号:ADS8689

您好 TI 社区

我为电压数据记录器应用选择 ADC  

ADS8689具有 CONVST/CS,该引脚是否可用于将采样率从1Hz 100kHz 更改为固定采样率 ADC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AGXIN、

    欢迎访问 E2E 论坛。

    CONVST/CS 是双功能引脚、转换启动和片选、ADS8689将激活数据转换并在 CONVST/CS 信号的上升沿对模拟输入引脚上的模拟输入信号进行采样、然后在同一信号的下降沿开始数据传输。 CONVST/CS 引脚可用于设置采样率   、因为周期时间是从 CONVST/CS 信号的上升沿到下一上升沿计算的、采样率是周期时间的倒数。 例如  、如果您需要100ksps 的采样率:tcycle=1/fsample = 1/100k = 10µs μ s、因此主机控制器(CPU、FPGA 等)应将10us 的周期性信号发送到 ADS8689的 CONVST/CS 引脚。  以下是您应遵循的时间安排:

    我希望这已经回答了你的问题。 谢谢。

    此致

    戴尔