This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1274:关于 AGND 和 DGND

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1274, ADS127L01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/717310/ads1274-about-agnd-and-dgnd

器件型号:ADS1274
主题中讨论的其他器件: ADS127L01

大家好!

我对" ADS1274数据表"有疑问。

在 ADS1274数据表(SBAS367F.pdf)的“应用信息”P37中,
"2.接地层。"
有一个描述
'如果使用单独的数字接地和模拟接地、则将接地端连接到转换器上。'

问题1:这意味着什么?
这也许意味着您应该在 AGND 和 DGND 之间靠近 ADS1274进行连接。

Question2:
这是否意味着转换器内部连接了 AGND 和 DGND?
这是错误的吗?

ADS127L01:SBAS607B.pdf
"图130. 系统组件放置"
您是否同意图中所示的想法?

如果您有任何信息、请告诉我。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的发帖。

    请在下面找到几个相关主题:

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ryan - San

    感谢您的快速回复。

    我查阅了 e2e 线程并找到了以下句子。

    "我们可以做的最好是在器件正下方或靠近器件的位置对 AGND 和 DGND 进行外部短路。"

    (e2e.ti.com/.../366773)

    我认为这是对我的问题的回答。 是真的吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Shing -是的、没错。

    此致、