This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:AFE4300软件支持

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/717252/afe4300-afe4300-software-support

器件型号:AFE4300

您好!

我使用的是带 STM32的 afe4300。 我正在阅读有关 SPI 的数据表、其中指出要发送24位、其中从 MSB 21位开始的位是读取或写入位、20:16之后的5位是地址位。 但对于标准 SPI、地址必须为6位。 此外、位22和23也未提及。 那么、它们应该变为0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abhinav:

    SPI 接口中的寄存器地址取决于器件内部的实现方式、并且可以具有任何长度。
    是的、位22和23应该为0。

    此致、
    Prabin