This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA450Q1EVM:对 PGA450Q 进行编程

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA450Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/717331/pga450q1evm-programing-pga450q

器件型号:PGA450Q1EVM

大家好

我尝试 使用 TIGA-A 板对新设计的 PCB 进行编程

  一个新设计的 PCB 引脚 SDO、SCLK、CS、SDI、GND 和 VPWR (12v)与 TIGA-A 板相连

VP_OTP 引脚与8v 连接、但 OTP 编程失败

我是否需要连接更多 其他引脚? 或者让我知道其他需要的东西

其他问题

PGA450Q1EVM 的 PGA450Q IC 已更改为  新的 PGA450Q IC

我下载了一个由 OTP 文件夹的"PGA450Q1EVM-S UART-LIN 演示版本2.7"项目制作的十六进制文件、它成功了

但是、我无法将 由 DEVRAM 文件夹的"PGA450Q1EVM-S UART-LIN Demo rev.2.7"项目生成的 HAX 文件下载到 DEVRAM

失败的原因是什么?

请参阅随附的图片

感谢您的支持

WonGeun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    WonGeun、您好!

    如果您首先从 OTP 文件夹中对十六进制文件进行编程、则器件会被编程为始终从 OTP 运行、这意味着您无法随后加载 DEVRAM 的十六进制文件。 这就是为什么您的 errorDisplay 显示 OTP 存储器空间使用非零值进行编程的原因。

    如果您的目的是使 EVM-S 能够从 DEVRAM 运行、那么您应该首先使用 GUI 的 DEVRAM 选项卡对器件进行编程、并在 VP_OTP=8V 时选中"同时对 OTP 存储器进行编程"以进行首次编程。 使用 OTP 首次执行 DEVRAM 程序后、您可以断开 VP_OTP 的8V 连接、并且不再需要选中"Program OTP Memory also "复选框以供将来对 DEVRAM 进行重新编程。

    选中"Program OTP Memory"后、仅对 OTP 的前四个字节进行编程、使器件能够长时间跳转到 DEVRAM 存储器以运行其代码。