This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:如何通过 SPI 对器件进行编程

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/715546/dac8760-how-to-programming-the-device-by-spi

器件型号:DAC8760

是否有任何流程图来说明如何对 DAC8760进行编程? 我的客户正在尝试对其进行编程/命令、但其失败、如附件示例所示!!

请帮助。 谢谢。 e2e.ti.com/.../DAC8760A_CF912C6EC78C9965_.pdf

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、请检查 DAC 器件的计算输出值是否正确? 请查找随附的文件。 谢谢。

    (包括原理图)

    e2e.ti.com/.../Copy-of-DAC8760_388FFA51088A977B6C510F5F_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您提供示波器捕获和原理图。 对 DAC8760进行编程的最基本方法是设置配置寄存器中的 RANGE 和 OUTEN 位、然后对 DAC 数据寄存器进行写入。 这看起来是基于提供的 SPI 波形的正确序列。 波形中的两个独立锁存信号是什么? 它们是否使用两个器件?

    当您说编程失败时、Vout 处的电压是多少? 写入 DAC 数据寄存器后、它是意外值还是根本没有变化?

    我在原理图中注意到的一个问题是、CLR 引脚被 R372拉高至 DVDD。 CLR 为高电平有效、必须在对新值进行编程之前返回低电平。 此外、外部 RSET (R400)应与地之间具有15k Ω 的精度。 原理图显示了连接到 DVDD 的 ISET-R。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -由于数据是24位,寄存器是15位,如何将值填充到寄存器中?

    -使用2x DAC

    -当值编程到 IC 时 、输出显示 的意外值为0V。

    - CLR 被拉至低电平

    -15K Rst 是否需要接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    最高有效8位代表要写入的寄存器地址。 低16位是寄存器数据。

    他们是否尝试读回已写入的寄存器以确保它们正确? 这是通过写入地址0x02来实现的、数据字中的低6位代表要读取的寄存器、如数据表的表17中所述。 有关读取操作的所有详细信息、请参阅数据表的第8.5.1.3节。

    了解有关 CLR 引脚的信息。 Excel 工作表中的原理图表明它连接到了'+5V_DAC'。 我对原理图的另一个关注是如何通过 R451和 R207将 DVDD-EN 连接到'DGND'和'+5V_DAC'。 如果提供了外部 DVDD、则应将其接地、但如果使用了内部电源、则应保持悬空。 它们是否使用内部 DVDD? 如果是、请确保 DVDD 悬空。

    连接到 ISET-R 的15k Ω 电阻只会影响电流输出、并且仅在外部 RSET 模式下使用。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    由于我们在论坛上讨论这个问题、我将继续并关闭这个主题。

    谢谢、
    Garrett