请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC8760 主题中讨论的其他器件:OPA188、
您好!
请告诉我、DAC8760参考设计建议的电路、电压和电流输出连接在一起、OPA188A 需要添加到 Vsense +中。 如果输出电压和电流分离而未连接在一起、是否可以移除 OPA188?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Wang、
是的、需要在+VSENSE 反馈引脚中使用缓冲器。 VSENSE 上有一个内部60kOhm 电阻器、如果不缓冲、该电阻器将在电流输出模式下导致泄漏。 这将导致电流输出误差。 有关缓冲+VSENSE 时的设计详细信息、请参阅下面链接的 TI 参考设计。
http://www.ti.com/lit/ug/slau519/slau519.pdf
谢谢、
Garrett