This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:IBIS 模型问题

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/732051/adc12dj3200-ibis-model-question

器件型号:ADC12DJ3200

大家好、

我想知道 IBIS 模型中包含哪些规格? 喜欢 ADC12DJ3200的平坦度?

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lacey

    标准 IBIS 模型提供有关逻辑 I/O 的信息、以简化这些逻辑接口的板级建模。

    IBIS-AMI 模型提供有关高速串行数据输出的信息、以方便这些接口的板级建模。

    输入插入损耗平坦度是使用信号发生器进行表征的、如 ADC12DJ3200数据表首页的图所示。

    我们还为模拟输入提供了初步的 s 参数模型、可用于板级仿真:

    e2e.ti.com/.../PG1p0_5F00_TRMcalibration_5F00_ADCSdd11_5F00_031716.s2p

    我们对较高频率下固定装置去嵌入的精度并不完全满意、但这是我们目前所拥有的最佳精度。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jim,
    非常感谢您的回复!
    对于平坦度曲线、您是否在 EVM 中进行了测试? 您能帮助指示测试条件吗?

    Lacey
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lacey
    输入带宽测量是使用工作台表征板完成的、该板具有用于每个+和-输入的射频连接器。 使用高质量信号发生器、实验室质量的平衡-非平衡变压器和高质量电缆来驱动电路板差分输入。 使用高频示波器量化通过电缆和平衡-非平衡变压器的损耗、并使用这些测量值校正通过 ADC 收集的测量数据。
    发生器被设定为一个恒定功率并且频率被步进。 在每个频率点记录转换后的信号振幅。 在相同频率下通过电缆和平衡-非平衡变压器的损耗也记录在单独的频率扫描中。 将这两组数据相结合、以确定 ADC 本身的实际输入衰减与频率。
    针对电路板上输入信号路径的电路板材料衰减与频率进行了额外的校正。
    我希望这对您有所帮助。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、
    非常感谢您的回复!
    您能否帮助回答以下问题:
    您已经描述了输入信号设置、对于每个频率中的信号振幅、我们是否参考 TSW14J56或 TSW14J57 GUI 中的 FFT 计算结果?
    2.数据表中是否有平坦度曲线的原始数据以及采样率或电源电压等条件?
    3.当输入信号是差分模拟信号且输出信号是数字信号时,客户对如何构建 ADC 平坦度规格模块感到困惑,您能帮助评论该模块吗?
    Lacey
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lacey
    很抱歉耽误你的回答。
    测试使用了使用不同数据采集方法的工作台表征板。 TSW14J5X 采集板和高速数据转换器专业版软件不用于此设置。
    到达 ADC 的信号功率是使用 ADC 12位数据的 FFT 计算得出的。
    我无法访问用于生成图解的原始数据。
    我认为可以根据插入损耗作为频率的函数来创建模型。
    我可以问客户希望如何使用此模型吗?
    他们是否在尝试制作整个系统的简单行为模型?
    正在使用什么仿真工具?
    我希望这对您有所帮助。
    此致、
    Jim B