This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1294:手机频率下的辐射易感性(IEC 61000-4-3)问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/717460/ads1294-radiated-susceptibility-iec-61000-4-3-issues-at-cell-phone-frequencies

器件型号:ADS1294

我们在 EMC 第4版辐射易感性/抗扰度测试(IEC 61000-4-3)方面遇到问题。 在385MHz、870MHz 和930MHz 下、场强为28V/m、脉冲调制为50%占空比时为18Hz:我们经历了"标准 B 降级"、这意味着该单元必须通过看门狗计时器对自身进行下电上电才能恢复正常运行。 我们怀疑 TI 芯片可能是源极、因为它会停止发送 DRDY 输出信号。  我们的目标是在该测试期间不会出现性能下降。 是否有人知道该器件存在此问题、如果有、您是否对布局或设计提出了建议以提高其在这些频率下的抗扰度? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Krenar、您好!

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    我要说、这可能是我在 ADS129x 器件的辐射抗扰度方面看到的第一篇文章、因此我们的团队在这些测试方面没有太多经验。 不过、只需关注 ADS1294中可能导致此行为的原因、最可能的原因是器件电源中断或瞬态。 这将包括接地引脚以及模拟和数字电源。 电源中的强瞬态或不连续性可能会触发内部上电复位。 通常建议在所有电源恢复稳定状态后、在发生此类事件后(类似于初始上电后)使用外部/复位脉冲。 如果将 START 引脚连接至低电平、则器件将不会开始转换、直到您再次发送 START 命令。

    在抗扰性测试期间、请监控模拟和数字电源以及/PWDN 和/REST 引脚、以查看是否存在任何中断。

    此致、