This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2114EVM:无法测量标准200nF 电容器的电容

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2114EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/717275/fdc2114evm-not-able-to-measure-capacitances-of-a-standard-200nf-capacitor

器件型号:FDC2114EVM

尊敬的先生:

我一直在尝试使用 FDC2114EVM 来测量传感器中的电容变化。 但是、无法使用模块正确测量传感器。 作为交叉检查、我继续测量从47pF 到2000pF 等低值电容器开始的某些标准电容器、这些电容器读数相当好。 但是、当我开始测量10nF 等更高的值时、输出下降、显示的 pF 很少。 我甚至尝试使用1mH 电感器更改18uH 以增大器件的范围、但这没有帮助。 不能真实测量 nF 范围内的电容器。 是否还有任何其他设置需要我执行。

此致、

Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vijay、

    请使用200nF 电容检查传感器振幅。 传感器 Rp 很可能已从建议的1.2Vp 工作幅值降至1.8Vp。 调整通道的 IDRIVE 设置以增加传感器振幅、并调整器件抗尖峰脉冲滤波器设置以匹配传感器频率。

    此致。

    Chris O