This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:需要从 ADC12DJ3200EVM 套件中购买另一个 FMC+适配器

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/717480/adc12dj3200evm-need-to-purchase-another-fmc-adapter-from-adc12dj3200evm-kit

器件型号:ADC12DJ3200EVM

您好!

我们错误放置 了 ADC12DJ3200EVM 套件随附的 FMC-FMC+转插卡。 我们看到其他人有相同的问题、并且能够购买其他人、是否有人可以共享购买链接/联系人?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!



    此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!
    我不确定适配器是否正确。 下面是我所讨论的原理图:/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/73/FMC_2B00_-to-FMC-Adapter-Schematic.pdf
    谢谢、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我将要求另一位同事对此进行研究、以确保我们获得正确的结果。

    此致、

    标记  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、

    我给我发了一个地址和电话号码、我可以免费给你发一个。 如果需要、请向我发送您的电子邮件、我们可以通过这种方式而不是通过论坛来交换此信息。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    如果您可以通过 daniel.curry@keywcorp.com 向我发送电子邮件、那将会很好。

    谢谢、
    Dan