This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004:将电极箱上的电极连接到 FDC1004板的最佳方法

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/716032/fdc1004-best-way-to-connect-electrodes-at-the-tank-to-the-fdc1004-board

器件型号:FDC1004

尊敬的 TI:

我已经为液位传感制作了定制的 elektrodes。 由于空间限制、我无法将 FDC1004放置在同一 PCB 上、因此电路板之间需要某种短电缆连接。 您会推荐哪种连接器/电线? 哪种长度的电缆是正常的?

我想使用一根10厘米长的带状电缆、电线将屏蔽层和通道电线彼此相邻。 SH CH1 SH CH2 SH CH3 SH。 同轴电缆会更好、但太贵了。

谢谢、

此致

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    屏蔽层为电容式感应信号提供了一个重要的隔离级别。 虽然同轴电缆是一个很好的选择、但它通常并不实用。 也许您可以使用 STP 屏蔽以太网电缆(更好)或 FTP 屏蔽以太网电缆来管理连接。 请注意、电缆护罩应连接到 FDC 的相应护罩引脚、而不是接地。

    此致、

    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    好的、那么我假设在每个单独的 CHX 线周围完全屏蔽最适合 SNR。 由于尺寸原因、我无法使用以太网电缆、但串行 ATA 似乎是一个不错的选择。

    此致

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    是的、屏蔽层应在 CHX 连接周围一直延伸到传感器。 我没有在这种类型的应用中使用过 SATA 电缆、但它们看起来是合理的。

    此致、

    Christo