This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC1128:EVM 的输出数据格式

Guru**** 1490375 points
Other Parts Discussed in Thread: DDC1128EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/716839/ddc1128-output-data-format-from-evm

器件型号:DDC1128

尊敬的专家:

我的客户正在确认 DDC1128EVM 并有疑问。

如果你能提出建议,我会很讨厌。

--

我通过使用("数据"选项卡/"从存储器保存数据")从 DDC1128固件获取数据。

关于获得的数据、我不知道它是什么。  

您能解释一下它是什么。

例如、第一行为256A、0.000000、16748760.000000、0000、4.09600000016。

它们分别代表什么?

尤其是16748760、我认为它是一个输出转换数据。

是二进制、八进制、十六进制还是十进制?

我想十进制、它是正确的吗?  

此外、该数据具有很大的价值、  

我假设添加似乎是这样做的、即24位的高8位全部在原始16位数据上变为1、然后更改为十进制。
这种认可是否正确?

我还想知道还有哪些其他数据。

您能否发送应用手册、EVM 手册还不够。

e2e.ti.com/.../8204.with-AIB_5F00_0R1VINPUT_5F00_700_BC03_sec_5F00_Range0_5F00_16bit.txt

我希望你尽快作出答复。
如果我们不知道这一点,我们就不能继续进行审议。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个 NDA 设备、我将离线回复您之前的电子邮件。 感谢您的耐心等待。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    感谢你的答复。

    我可以理解输出数据的含义。

    这似乎与我的推定相同。

    感谢您的帮助和耐心。

    此致、
    新一