请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DDC1128 尊敬的专家:
我的客户正在确认 DDC1128EVM 并有疑问。
如果你能提出建议,我会很讨厌。
--
我通过使用("数据"选项卡/"从存储器保存数据")从 DDC1128固件获取数据。
关于获得的数据、我不知道它是什么。
您能解释一下它是什么。
例如、第一行为256A、0.000000、16748760.000000、0000、4.09600000016。
它们分别代表什么?
尤其是16748760、我认为它是一个输出转换数据。
是二进制、八进制、十六进制还是十进制?
我想十进制、它是正确的吗?
此外、该数据具有很大的价值、
我假设添加似乎是这样做的、即24位的高8位全部在原始16位数据上变为1、然后更改为十进制。
这种认可是否正确?
我还想知道还有哪些其他数据。
您能否发送应用手册、EVM 手册还不够。
e2e.ti.com/.../8204.with-AIB_5F00_0R1VINPUT_5F00_700_BC03_sec_5F00_Range0_5F00_16bit.txt
我希望你尽快作出答复。
如果我们不知道这一点,我们就不能继续进行审议。
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一