This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612:LDC1612有关 Rp 的问题。

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/716861/ldc1612-ldc1612-questions-about-rp

器件型号:LDC1612

尊敬的 TI 团队:

如果是 LDC1612、则在设计过程中需要帮助。

当我检查以控制 LDC1612上的 IDRIVE 时、我发现根据 Rp 值有一个 IDRIVE 寄存器设置。

Rp 的值是如何计算的?

我可以测量 Rp 值吗?

谢谢。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chun、
    查看此应用手册 :www.ti.com/.../snaa221a.pdf 、了解有关 Rp 的信息。 您可以使用阻抗分析器或 VNA 来测量 Rp。 或者、设置特定的 IDRIVE 并使用示波器测量传感器振幅。

    此致、

    Christo