This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J40:ADS54J40交错/偏移校正如何冻结

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/716690/ads54j40-ads54j40-interleaving-offset-correction-how-to-freeze

器件型号:ADS54J40
主题中讨论的其他器件:ADS54J60

您好!

在第2页冻结 IL 引擎下的附加文件中、列出以下行:

0:0x4005 0x01 //启用单通道写入
1:0x4004 0x61
2:0x4003 0x00
3:0x4002 0x05
4:0x4001 0x00
5:0x6078 0x00   //表示 CH-A
6:0x7078 0x00   //表示 CH-B
7:0x4004 0x68
8:0x4003 0x00
9:0x4002 0x00
10:0x4001 0x00
11:0x604D 0x01   //用于 CH-A  ?????
12:0x704D 0x01   //用于 CH-B  ????
13:0x6068 0x04   //对于 CH-A
14:0x7068 0x04   //表示 CH-B

我认为 在第7行:0x68和/或其他页面选择器地址 或第11行和第12行有一个拼写错误,因为在第68页,地址4D 用于设置 DEC_MODE_EN。 这些是正确的还是有拼写错误?  ADS54J60的新数据表发布是否有日期?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    随附文档中的信息将添加到下一修订版的数据表中。 我认为此信息将对您有所帮助。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../New-register-map-changes.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    感谢您的快速响应。 根据页面中提供的信息、直流偏移校正在直流耦合配置中冻结或被绕过。

    如果使用交流耦合配置、我们是否应在某个初始化周期后冻结直流偏移校正(如果需要特殊偏置)? 0V @50ohm !) 以防止进一步的杂散或使其保持自由运行。

    此致、

    Bulent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bulent、

    通常、在使用交流耦合时、您将始终保持此运行状态。 用户会在使用直流耦合系统时禁用此功能、因为进入的直流电流可能超过校正所能校正的值。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、
    非常感谢您提供的信息。

    此致、

    Bulent