This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1231 VS AD70/015Z

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/716327/ads1231-vs-ad70-015z

器件型号:ADS1231

你(们)好,先生

您是否有解决方案来应对 AD70/015Z、ADS1231如何应对?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    很遗憾、我无法找到您尝试查找解决方案的器件的良好信息、因为有关此器件的大多数信息不再可用。  ADS1231似乎是一个类似的器件、因为它是一个 PGA 增益为128的24位 Δ-Σ。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AD70/015Z 是 ADI 器件型号、需要签署 NDA、它是24位 PGA:128、与 HX711有关的体重秤
    TI 有什么建议吗?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    ADS1231将是类似的器件。

    此致、

    Bob B