This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF83:使用第2奈奎斯特

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/732282/dac38rf83-using-2nd-nyquist

器件型号:DAC38RF83

你好  

我想使用采样时钟= 7.8GSPS 的 DAC38RF83、并在第二奈奎斯特频率范围5100-6000MHz 处使用 SPI 输出 CW。  

您是否有关于这些或类似条件下的表现的任何信息?

特别想知道:

输出功率

SFDR

附加相位噪声  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Izik、

    输出功率将小于-10dBm、这主要是由于 sinx/x 滚降导致的功率损耗
    在频率为1.8GHz 时、相位噪声预计在6GHz 时还会降低-10.5dB。

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您有一些测量吗? 甚至在类似设置下也是如此
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eben

    请提供建议吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Izik、

    您能否给我发送一封包含您的电子邮件地址的邮件、以便我可以离线联系您。

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已向您发送了我的电子邮件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有这个。 我将离线联系您