This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:如何安装驱动程序并将程序下载到 TSW1400EVM 中?

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54RF63

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/715891/tsw1400evm-how-to-install-the-driver-and-download-the-program-into-the-tsw1400evm

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件: ADS54RF63

如何安装驱动程序并将程序下载到 TSW1400EVM 中?

我是一个新手、需要为初级人员提供细致的指导。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    安装高速数据转换器专业版 GUI 时、将为您安装驱动程序。 此 GUI 可从以下链接下载:

    www.ti.com/.../dataconverterpro-sw pro&tisearch=Search-EN-Everything

    在 GUI 连接到 TSW1400并选择要测试的目标器件后、GUI 将对 FPGA 进行编程。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经安装了 GUI、但在将程序(.RBF 文件)下载到 TSW1400evm 板时、它将显示固件下载错误。 请告诉我如何解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    确保5V 输入源能够提供至少4A 的电流。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我将我自己的程序下载到 TSW1400EVM 的正确步骤吗? 太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我下载软件随附的程序时、它是正确的、如图所示。

    但是、当我下载自己的程序时、我会遇到错误、如图所示。

    我连接了 TSW1400EVM 和 ADS54RF63

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    您是如何创建 RBF 文件的? sof 是否针对此电路板上使用的正确 FPGA? 您可以发送 RBF 文件吗?

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3808.slwu087d.pdfUser、

    有关如何手动下载固件的说明、请参阅随附的 HSDC Pro GUI 用户指南的第3.1.2节。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 Quartus 生成的.RBF 文件、
    通过运行程序生成.sof 文件、然后在下图中生成.RBF 文件。

    我不知道我的方法是否正确。 如果不正确、请告诉我正确的步骤。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../fft_5F00_.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    这一切看起来都是正确的。 创建 sof 文件时、您是否以"EP4SGX70HF35"器件为目标?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    您附加了什么.rar 文件? 这是您的 RBF 文件的重命名版本吗? 如果是、为什么它这么小? 我们的典型 RBF 文件为5800KB。 为什么要生成自己的 RBF 文件? 您尝试实现什么目标?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在正在接收视频数据、我想将程序下载到 TSW1400evm 以处理数据、然后输出到其他器件、但我现在不知道如何在 TSW1400evm 中下载程序。