This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5960:TLC5960闪存

Guru**** 2638685 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/728691/tlc5960-tlc5960-flashing

器件型号:TLC5960

TLC5960 Vadj 引脚调光为0.12V 10%~1.0V 100%、每个通道电流输出为12~100mA

OSD 亮度当前设置0~100阶跃
,0~45步长,8通道背光正常

8通道背光以66~100阶跃正常

背光照明将从46闪光至66
特别是在46~49级,最严重的几秒钟后,某些组将关闭。
我在2.1V 至2.5V 范围内测量了8组开关 mos G1~G8的输出电压。 发生关断的点为2.1V 或2.2V。
我尝试调节 PWM 频率6kHz 和260HZ、示波器测量的 μ 45~66阶波形也非常稳定。

我已经过交叉测试、Lightbar 正常、闪烁关断点在 Gate-Source.e2e.ti.com/.../830_2D00_C5960_2D00_A11A.pdf 的低电压下出现

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allan、

    很抱歉耽误你的回答。

    这是很奇怪的,让我在明天做一项研究,详细回答你。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allan、

    我找不到问题。

    您能否使用另一个芯片进行仔细检查?

    请告诉我您的反馈。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户已更改、但情况未更改。 您是否需要任何其他信息?