Other Parts Discussed in Thread: TLC5960
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC5960 TLC5960 Vadj 引脚调光为0.12V 10%~1.0V 100%、每个通道电流输出为12~100mA
OSD 亮度当前设置0~100阶跃
,0~45步长,8通道背光正常
8通道背光以66~100阶跃正常
背光照明将从46闪光至66
特别是在46~49级,最严重的几秒钟后,某些组将关闭。
我在2.1V 至2.5V 范围内测量了8组开关 mos G1~G8的输出电压。 发生关断的点为2.1V 或2.2V。
我尝试调节 PWM 频率6kHz 和260HZ、示波器测量的 μ 45~66阶波形也非常稳定。
我已经过交叉测试、Lightbar 正常、闪烁关断点在 Gate-Source.e2e.ti.com/.../830_2D00_C5960_2D00_A11A.pdf 的低电压下出现