This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7891:AMC7891

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A91, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/715579/amc7891-amc7891

器件型号:AMC7891
主题中讨论的其他器件:TPS7A91TINA-TI

https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/precisionhub/archive/2016/10/28/how-to-build-a-monitor-and-control-solution-for-voltage-regulators 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vara、

    你有疑问吗?

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     TI 拥有任何具有稳压器的评估板。反馈 由 DAC 控制。 如下链接所示

    e2e.ti.com/.../how-to-build-a-monitor-and-control-solution-for-voltage-regulators

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vara、

    目前、我们不提供板载稳压器和 AMC 的完整应用、但如果您想组装电路、我们提供了 LMP92018EVM。
    www.ti.com/.../lmp92018sqeval

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我需要任何评估板应包含板载稳压器、其中 DAC 用于反馈控制、ADC 用于测量 VOUT。两个联合收割机板也可以。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vara、

    您可以将 LMP92018EVM 与另一个 LDO EVM 板配合使用、正如 TPS7A91EVM 一样、可构建此应用的原型。 TPS7A91特有一个反馈引脚。

    www.ti.com/.../tps7a91evm-831

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      TPS7A91 EVM 使用电阻器来更改输出。但如何继续使用 DAC 和 ADC 连接到 LDO 的输出端? 请澄清。

    此致

    变量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vara、

    本文介绍了确定电路的三个电阻值的计算方法。

    LMP 的连接方式与下图类似。  如果所需的 VOUT 范围大于 LMP 的 ADC 输入范围、则应使用两个电阻器来创建分压器、以将 VOUT 缩放到较低的值。  如果您使用电阻器缩放输入、还建议您在 ADC 的输入端放置一个10nF 的电容器。

    谢谢!

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您愿意、e2e.ti.com/.../Regulator-margining.TSCYou 还可以查看此 TINA-TI 仿真。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

        非常感谢。我们还能为 ADC 提供与直流/直流转换器类似的此类文章。

    此致

    变量