This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34J45EVM:FMC 接口

Guru**** 2528550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC34J45EVM, ADC34J45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/732349/adc34j45evm-fmc-interface

器件型号:ADC34J45EVM
主题中讨论的其他器件: ADC34J45

您好!

ADC34J45EVM 能否通过 FMC 直接连接 KCU105 ?   我无法接收初始数据("bcbcbcbc")来构建 JESD 同步。 我想确保连接不好。

最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hong、

    我们将深入了解、并将很快与您再次见面。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当我将 FPGA JESD REFCLK 设置为320MHz 时、我得到了 b7b7b7b7。 当我将反射频率设置为640MHz 时、我得到了 bfbfbfbfbfbf。 上次我知道"ADC3xJxx_160MSPS_Operation_LMK_setting.cfg 的 jest_core_clk 为320MHz。 但 我不知道 REFCLK 是什么? 可以告诉我吗?

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上述描述不正确。 当我复位 FPGA 器件时、接收到的数据发生了变化。 我完全困惑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户好、

    我已将您的问题转发给设备专家。 他们应该很快就会与您在一起。

    谢谢

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    是的、此电路板可直接连接到 KCU105。 我们可以使用 HSDC Pro GUI 进行此操作。 您是否计划使用您自己的固件或 TI 提供的产品?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢你的答复。

    在 ADC 板部件中、我将使用软件 ADC3000 GUI 下的"ADC3xJxx_160MSPS_Operation_LMK_setting.cfg 文件。 在 KCU105器件中、我使用的是 Xilinx 的 JESD IP 内核。  起初、我用 JESD 核心 IP 和 JESD phy IP 编写了整个采样代码、但它不起作用。 我检查我发现的接收到的数据、我没有获得"BCBCBCBCBCBCBCBCBC"来完成同步过程。  我认为在 Xilinx 的 IP 配置过程中可能会出错。 因此、我只使用 JESD Phy IP 对实验系统进行编码、这非常简单。 但我没有得到数据"BCBCBCBCBCBCBC"。   

    您是说我可以使用 HSDC Pro GUI 进行检查吗? 如果我错了、请提供 TI 的一些链接。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    现在、我可以使用 HSDC Pro GUI。 但在器件下拉菜单中、我找不到板 ADC34J45EVM。 请告诉我如何处理?

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ADC34J45_5F00_LMF_5F00_4421_5F00_new.iniUser、

    将附加的文件安装 在以下位置:

    C:\Program Files (86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\KCU105 Details\ADC 文件

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    感谢您的 ADC 文件。 收到您的文件后、我执行了以下操作:
    1、我将 ADC 配置为"ADC3xJxx_160MSPS_Operation_LMK_setting.cfg "。 我按照您之前的指导打开了 clk8/9的输出。
    2、我将文件"KCU105_TI_DHCP.bit"下载到 KCU105。
    3、我已成功连接 KCU105和我的 PC。
    4、我选择了合适的 ADC34J45。 我将输出数据速率设置为160M。
    看起来一切都很好。 但是、当我遇到如上图所示的错误时。

    请告诉我错误可能来自哪里?

    最棒的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../KCU105-ADC3J45.pptxUser、

    请按照附件中的说明进行操作。 您需要在 HSDC Pro GUI 中更改几个方面、主要是样本大小。

    此致、

    Jim

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它的工作原理。 谢谢、Jim!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    您是否会为"KCU105_TI_DHCP.bit"提供 FPGA 设计器件? 这将非常有帮助。

    最棒的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    器件型号为 KU040-FFVA1156。

    此致、

    Jim