This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:OVR 是否仅对电压输出有效?

Guru**** 2512785 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/716342/dac8760-is-ovr-effective-only-for-voltage-output

器件型号:DAC8760

尊敬的专家:

我的客户对 DAC8760的 OVR 有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

控制寄存器的 OVR (输出10%+)、它是否仅对电压输出有效?

--

我认为仅可用于电压输出、因此我想确认以防万一。

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    你是对的。 过压范围(OVR)仅适用于电压输出。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    感谢你的答复。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一