This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC2112:LDC2114是否有四(4)个以上的密钥?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC2114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/716180/ldc2112-ldc2114-more-than-four-4-keys

器件型号:LDC2112
主题中讨论的其他器件:LDC2114

您好!

我已经多次了解了适用于各种应用的电感式传感器件。 我对  LDC2114有疑问 (可能也适用于其他器件)。  

   LDC2114 器件可以感应四(4)个"按钮"。 *是否*可以*对感应线圈进行"串联"布置,以便器件根据特定键的电感变化报告被按下的"按钮"中的哪一个? 显然、该器件非常能够感应电感的微小变化。 如果只是大声地思考,串联的键(线圈)大小不同,则所得到的测量值*应该*指示“哪个键被按下”。   

谢谢、

Mike 的黎波里

TI MVP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    首先- LDC2114无法多路复用到多个通道的原因是处理传感器信号的内部算法没有多路复用传感器信号的额外处理路径。

    您可以构建一个传感器、该传感器跨越多个物理按钮、并根据您建议的功能对每个按钮进行不同的权重。 但是、产生的传感器可能无法区分"大"按钮的轻触与"小"按钮的强按。

    此致、

    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    非常感谢您的快速回复。 很棒的回复!

    所以... 如果要制作一个"冲洗"控制面板、切割成铝、理论上可以通过将口袋切割到面板背面的深度来"调整"响应(请参阅图)、可以改变线圈的尺寸(未显示)和切割深度(显示)。 这将为每个"按钮"提供不同的灵活性。  

    可能需要一些实验来“到达那里”,但*可能的*...  

    Mike 的黎波里

    可怕的设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    我很高兴能够提供帮助。 我确实认为这是一项棘手的工作。 我建议做一些修改,以提高这种方法的可行性。首先,也许您可以放置一个刚性的精密厚度的非导电垫片,将偏转限制在固定的量。

    或者、您可以尝试使用一对传感器、每个传感器的加权因子相对、以更好地确定按下哪个按钮(按钮形状可能是椭圆的、以适合这对传感器)。

    或者、您也可以尝试使用诸如捕捉式圆顶设计之类的东西、在这种设计中、表面会弹出、从而产生更大的偏转。 与传统的弹片不同、您可以从一张金属板上冲压整个按钮阵列。

    此致、

    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢 Chris。

    我同意、棘手的工作。 但我没有通过规则来获得今天我所处的位置;)

    我会承认、这不仅仅是一个学术调查、而是一个实用的调查;我只想将这些小块加工砂纸推过来看看它们将会走多远...

    更"实用"(?!) 请注意、自从推出第一个电感式传感器(我认为我可能是最早购买用于单通道器件的 EVM 之一)以来、我一直对将其中一个传感器用于金属探测器(如在海滩上行走)的想法感兴趣。 我的实验并不是很远、我无法对内容进行调优、而且我无法访问网络分析器...

    再次感谢、

    Mike