This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:电压问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/716081/afe4300-voltage-issue

器件型号:AFE4300

您好!

我将 AFE4300与 STM32L0KxTx 搭配使用、目前正在为重量应用进行编程。 我已经阅读了数据表,并认为有必要将称重传感器的一个端子连接到 VLDO 引脚,VLDO 引脚将驱动称重传感器桥,还有助于进行偏移校正,引脚(Vldo)必须提供1.7V 的输出电压。 AFE4300的电源电压为3.3V,但仅在 vldo 端子处,我没有收到任何电压(0V)。 软件中是否有我应该更改的内容以获取电压或任何特定的硬件更改? 我们将感谢您的任何帮助。

谢谢  

Abhinav  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abhinav:

    在以下情况下、VLDO 电压将为0V:

    当/RST 引脚为低电平时
    当 PDB 位(寄存器 addr:0x09位2)为0时
    当 BCM_PDB 位(寄存器地址:0x09位1)为1时