This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612:目标上的机械容差

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC1612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/716279/ldc1612-mechanical-tolerances-on-target

器件型号:LDC1612

我正在设计一个系统、在这个系统中、我需要在空间非常受限的应用中检测金属目标的距离。 我已确定 LDC1612和相关线圈设计可以很好地适应(行程约14mm、理想情况下、在该范围内可重复准确地进行几百次定位扣留)。

我的应用的奇怪部分是金属目标连接到杠杆臂上、它将从大约12度的较浅角度摆入。 我意识到、当目标与线圈并联时、感应涡流最大程度地发生、但我想知道这种额外的变化是否会降低我的精度?  

要以另一种方式放置应用、目标距离线圈15mm 到距离线圈1mm 的距离。 在开始位置,目标值将相对于线圈为12度--它将与线圈并联结束。

是否有既定的计算来显示该角度如何影响精度? 或者、是否有人对这可能如何解决有直觉的感觉?

感谢您提供的任何指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Excel_5F00_FEMM_5F00_v1p28.xlsmHiBrandon、

    您应该可以、但我建议使用 FEMM 仿真来分析由于角度而导致的电感变化。 您可以使用 LDC 工具电子表格来设计传感器。 附加的文件可以帮助构建 FEMM 仿真。

    此致、

    Christo