This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300EVM-PDK:AFE4300器件 GUI 和 LabVIEW 2010?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/715328/afe4300evm-pdk-afe4300-device-gui-and-labview-2010

器件型号:AFE4300EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:AFE4300

我尝试安装 AFE4300器件 GUI 但未成功、但由于我已经安装了 LabVIEW 2010、GUI 无法运行、因为它似乎使用较旧的 LabVIEW 版本? 我应该怎么做? 器件 GUI 的 VI 文件 是否可用、以便我可以将其加载到 LabVIEW 2010中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、莱斯特、

    让我与团队核实一下、然后返回给您。
    但是、我们无法提供 VIS、因为它包含其他敏感信息。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、莱斯特、

    我们需要以下信息来查找问题的根本原因。

    1) 1)安装 GUI 和启动 GUI 时所面临错误的屏幕截图。
    2) 控制面板中的“National Instruments Software”屏幕截图
    A. 打开控制面板->程序和功能
    B. 双击“National Instruments Software”并截屏显示窗口

    此致、
    Prabin