This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118-Q1:当 DIN 上的1-2个字节和3-4个字节不同时、会发生什么情况?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/715984/ads1118-q1-what-happens-when-1-2-bytes-and-3-4-bytes-on-din-are-different

器件型号:ADS1118-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS1118

大家好、

感谢您的始终支持。 当 DIN 上的第1字节和第2字节以及第3字节和第4字节 SPI 输入不同时、会发生什么情况。

在数据表中、1-2个字节是配置 MSB/LSB、3-4个字节应该再次是这些寄存器、或者全部是 L 或全部是 H。但是、由于编程错误/噪声或任何其他原因、IC 可以接收不同的字节。 您能告诉我发生什么情况时会发生什么情况吗?

谢谢、
Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryo、

    我相信您要问的是数据表中的图34、其中包含具有配置寄存器读回功能的32位传输周期。 我附上了一张图片:

    配置寄存器为两个字节。 在图34中、当您写入 DIN 时、您希望将两个字节写入 DIN、然后再次将相同的两个字节写入 DIN。

    如果字节1和2与字节3和4不匹配、则如果该数据是有效写入、器件将采用字节3和4将数据写入配置寄存器。

    在第24页的配置寄存 器中、可以看到位2:1可以用作 NOP。 如果这些位是00、11或10、那么对配置寄存器的写操作将被忽略。 这样、对寄存器的全0或全1写入将被忽略。

    如果这些位为01、则命令有效、数据将写入配置寄存器。

    希望这能解答您的问题。 如果您对 ADS1118有更多问题、或者如果我没有回答您原来的问题、请发帖。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 我可以正确理解。