This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7945:处理未使用的模拟输入端子

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7945

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/716055/ads7945-handling-of-unused-analog-input-terminals

器件型号:ADS7945

您好的支持团队、

我对 ADS7945未使用的模拟输入端子有疑问。

如果客户不使用一对模拟输入端子(AINxP、AINxN)、是否可以将其保持开路?
或者是否需要采取下拉或上拉等措施 ?

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tachibana San

    建议将未使用的 ADC 模拟输入下拉至 GND、以避免任何可能的串扰。

    谢谢、此致
    Abhijeet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijeet-San:

    感谢您对我的讲解。
    我了解应下拉未使用的输入端子。
    kΩ、下拉电阻器是否可以为1 kΩ~ 10k Ω?
    或者电阻值是否有任何限制?

    此致、
    M. Tachibana