This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1406EVM:支持 DAC3152EVM

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3152EVM, DAC3162, DAC3162EVM, DAC3152

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/731836/tsw1406evm-support-for-dac3152evm

器件型号:TSW1406EVM

您好、支持人员、

我有一个 TSW1406和一个 DAC3152EVM 板。 我想尝试使用图形发生器、但遗憾的是、根据版本说明、TSW1406仅支持 DAC3162。

遗憾的是、我的分销商未提供 DAC3162EVM、因此我想问您是否有任何方法可以将 DAC3152EVM 与 TSW1406配合使用。

谢谢

此致

Dario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我已就您的问题通知 DAC3152/DAC3162专家。 您很快就会收到更详细的回复。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dario、

    DAC3152和 DAC3162均可与 TSW1406EVM 搭配使用。 DAC3152和 DAC3162器件共享同一 EVM。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    感谢您的回答、这是一个很好的新问题。  

    另一个问题:我已经购买了评估板、但我注意到 将 TSW1406连接 到 HSDCP (高速数据转换器专业版)、在 DAC 列表中、不支持 DAC3152、但只有 DAC3162。 我是否可以在不修改 DAC xls 文件的情况下选择 DAC3162、或者我必须修改某些内容?  

    谢谢

    此致

    Dario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dario、

    是的、请在 HSDCpro 中使用 DAC3162。 您不必修改任何内容。

    此致、
    Neeraj