This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:如何在 ADS1220上改变高达5VDC 的 Vref?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/715905/ads1220-how-to-vary-vref-on-upto-5vdc-on-ads1220

器件型号:ADS1220

尊敬的先生:

  我尝试将 ADS1220 Vref 值更改为5V 以进行输出计算。 但我无法在超过2.048V 的电压下更改 Vref 值。

   请帮助我更改 Vref 值5V、因为我想通过外部参考 ref0和 refn0使用它、我不知道如何通过编程设置寄存器2配置设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anitha、

    您基本上已经多次问过相同的问题。  我在这里给出了我的最新答复:

    https://e2e.ti.com/support/data_converters/precision_data_converters/f/73/p/715920/2640716#2640716

    请使用"答复"按钮进一步答复、因为无需在同一主题上开始新问题。

    此外、我们感谢您对 E2E 论坛的反馈。  您为什么要多次询问同一问题可能有原因。  您对论坛的使用是否有任何具体问题?  您能给我们一些反馈吗、告诉我们为什么您认为有必要多次提出同一问题?  这将有助于我们更有效地作出响应和进行沟通。

    此致、

    Bob B