This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1147:ADS1147的示例代码

Guru**** 2535800 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/715855/ads1147-sample-code-for-ads1147

器件型号:ADS1147

您好!

您能否提供 ADS1147的示例代码?

网站中有示例代码、但对客户来说很复杂。

如果您有更简单的代码用于通过 SPI 读取 AIN0、并使用默认设置、请提供。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、


    如果客户的示例代码有点复杂、我建议客户查看数据表中的伪代码。 我们在第65页的数据表中提供了一个示例。 伪代码显示了如何设置器件、以及输入多路复用器、PGA 增益和数据速率的寄存器设置。

    如果客户能够进行编程、则伪代码应有助于指导他们配置器件并读取数据。


    吴约瑟