This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC084S085:VOUTx 上的内部2.5k 和100k 下拉电阻

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/716149/dac084s085-internal-2-5k-and-100k-pull-down-on-voutx

器件型号:DAC084S085

您好!

我们可以在方框图中看到 VOUTx 的内部2.5k 和100k 下拉电阻、但没有说明。 您能否解释一下这些下拉的用途以及为什么有两个差值?

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San、

    数据表第16页对此进行了讨论。 当缓冲器输出上的开关被移动至打开状态时、这些电阻器被用来执行断电模式。