This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S022:用 ADC128S022替换 ADC12138

Guru**** 2583365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128S022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/732284/adc128s022-replacing-adc12138-with-adc128s022

器件型号:ADC128S022

您好!

 ADC12138正在停产、我正在考虑改用 ADC128S022。

是否可以确认器件是否与软件兼容?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我比较了这两个数据表、有许多不同的工作模式。 不过、我注意到 ADS128S022上的 MUX 控制(图1)左侧有两个无关位(另请参阅表1)。 另一方面、ADS12130是左对齐的(无关位)(请参阅图60和表2)。 此外、ADS128S022具有12位无符号传递函数、ADS12130具有12位+符号(13位)传递函数。 我认为这两个转换器没有软件兼容的模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的调查。

    答案听起来不错、但我看不到这些数字?

    此外、您能否推荐 ADC12138的兼容替代产品 ?

    谢谢你

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt、

    上述图表位于两种不同器件的数据表中。 我找不到兼容设备。 这是一个具有异常数据格式(12位+符号)的旧器件。 我今天早上花了一些时间、但找不到直接兼容的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    感谢您的调查!

    Matt