This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5674:时钟阈值电压

Guru**** 2813465 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/716133/dac5674-clock-threshold-voltages

器件型号:DAC5674

对于1.8V 的 IOVDD、时钟阈值电平是多少? 由于有一个3.3V 的独立时钟电源、所以不清楚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve、
    时钟阈值应为 VIH 高电平输入电压其它数字输入= 0.7*IOVDD
    对于1.8V IOVDD、这将是~1.26V
    (请参阅数据表的第5页)

    此致、
    Brian