This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW3085EVM:TSW3085EVM 上的 DAC3482似乎无法正常工作

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW3085EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/728753/tsw3085evm-dac3482-on-tsw3085evm-does-not-seem-to-work

器件型号:TSW3085EVM
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVM

您好!  

这与我之前的主题相关... 如果 有人能够查看我的案例并提供建议、我们将不胜感激。

我刚刚订购并收到 TSW1400EVM + TSW3085EVM、以重复和评估 ACP 性能。 但是、TSW3085上的 DAC 在我的第一次试验中似乎不起作用。

我认为我按照下面的 TI 程序进行了硬件连接。

步骤1.

Agilent E3632电源提供+6V 直流电压、信号发生器提供0dBm 1780Mhz LO、OCXO 提供10MHz REF、输出至频谱分析仪;所有跳线都在原位... 和电路板图片。

(我注意到 TSW3085板 消耗 660mA 电流、不确定此信息是否有用。)


 

步骤2.

TSW308x 控制软件。

加载寄存器配置文件。 电路板显示为 REV D、而我在安装目录下只能看到 REV A、B、C 的文件夹。 因此、我从版本 C 加载了文件



在控制软件中、每一个看起来都正常、并且没有出现错误/警告 。

 

 

发送寄存器

全部发送、我认为 LMK 被锁定为 D4灯。 但 DAC 似乎不起作用、因为我没有从频谱分析仪看到任何东西、而是 LO 音调。

(即使这不是 DAC 的数字数据馈送、我认为我应该看到 NCO 输出驱动 TRF BB 输入并由 LO 频率调制)。  


 

我尝试从控制软件读回寄存器、所有寄存器都为零。


我还尝试配置 TSW1400并将波形数据发送到 DAC、但除单个 LO 音调之外、仍然没有输出。  

如果我的设置有任何问题或我错过了任何问题、请感谢任何人提供建议。  

提前感谢。

Terry

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry、

    我们没有收到电路板的回读值这一事实令人担忧。 您是否可以访问 Altera Byte Blaster 或 USB Blaster、以便再次对 CPLD 进行重新编程。 CPLD 用于控制整个板的 SPI 设置。

    如果没有、我们可能需要在此处查看、并向您发送更换件。

    -Kang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    我希望在将程序发回之前尝试执行该程序。  

    您能否告知我在哪里可以找到此下载的 CPLD 项目?  

     

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    您可以在下面下载 TSW308x 系列的 CPLD 文件:

    e2e.ti.com/.../TSW3084_5F00_CPLD_5F00_files.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了 USB Blaster 并尝试使用 Quartus 下载程序。 我的 Quartus ver 是13.0、它提示更新和重新编译项目、我也这样做了。 但是、当我尝试对器件进行编程时、它会报告失败。  

    下图是硬件连接和软件屏幕截图。


     

    我不是 Altera 的员工、如果在编程过程中出现任何问题、请告知我、我想再在实验中尝试一次。

    如果故障不是由于我的操作所致、我必须将此电路板返修。 我的公司位于中国上海、请告诉我是否有任何当地团队可以支持此问题。 如果不是、请告诉我退货地址并让美国的员工参与。

     

    谢谢、

    Terry

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    特里:

    您报告说您可以成功地对 LMK 器件进行编程。 这很好地表明 SPI 编程正在通过 CPLD 进行。 我认为您不需要对 CPLD 进行重新编程。 如果您想100%确定、可以将 SPI 时钟线探测到 DAC、以查看时钟是否切换到器件。

    因为您不会通过 GUI 获得回读、这表明存在 DAC 通信问题。 您可以通过示波器探针再次检查 SPI 通信信号是否实际到达器件。 与 DAC 的通信可能正常、但返回数据(即回读)可能不正确。 您可以通过将器件编程为正常模式、然后切换 DAC 睡眠开关等来检查这一点、以查看电流消耗是否发生变化。 如果确实如此、则表明正在对器件进行编程。 警告:如果您回读并获取将加载到 GUI 寄存器中的所有零、则后续写入将变为假。 如果器件编程正常、则可以使用恒定输入设置来输出音调、而无需设置 TSW1400。 这是一个良好的初始检查、可确保正确设置 DAC/EVM。

    如果您想调查退货/更换事宜、请联系您在上海的当地 TI 销售办事处。 如果需要、他们将能够帮助您更换设备。

    -RJH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJ、

    我谈到了替换产品的本地支持。  

    感谢您的所有支持。

    TL