This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J64:在双 ADC 模式下为 ads54j64

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J64, ADS54J64EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/716025/ads54j64-ads54j64-in-dual-adc-mode

器件型号:ADS54J64

如何创建输入链以在双 ADC 模式下使用 ads54j64? 我需要同时使用 A 和 B 输入、因此需要为它们提供驱动器、什么可以驱动25欧姆负载? 或者、芯片中可能有任何内部换向、我可以使用简单的输入 A (或 B)吗? 很抱歉我的英语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ADS5XJ64EVM_2D00_SCH_5F00_A.pdfVitali、

    我们使用 ADS54J64EVM 完成了这一操作、使用了一个同时连接到 CHA 和 CHB 的电源分离 器、结果非常好。 如需更多信息、请参阅 EVM 原理图(随附)。 在本例中、源极驱动的电阻为25欧姆。 该原理图在最后一级包含一个高通滤波器、如果使用频率输入、则将移除该滤波器。

    此致、

    Jim