请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4405 您好!
我正在使用 AFE4405开发脉动式血氧计。 3个 LED (绿色、红色、红外)用于计算心率和 SpO2。 问题是、当我使用 SFH7072同时使用3个 LED 时、两组(1:绿色/环境和2:红色/红外)的射频值应不同、或者每个相位需要具有不同的射频值。 (之前一个 RF 值对于 SFH7060是可以的、但对于 SFH7072、一个 RF 无法使这3个值正常。)
在两种射频模式或4种射频模式的情况下,如何从绿色、红色和红外的值中减去环境值? 环境值应根据射频值不同。 我是否可以将目标相位的 RF 值与环境相位的 RF 值之比乘以环境值来获得目标相位的环境值?
谢谢、
科南