This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4405:3 LED 模式-每个相位的环境值

Guru**** 1630180 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4405
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/715962/afe4405-3-led-mode---ambient-value-for-each-phase

器件型号:AFE4405

您好!

我正在使用 AFE4405开发脉动式血氧计。 3个 LED (绿色、红色、红外)用于计算心率和 SpO2。 问题是、当我使用 SFH7072同时使用3个 LED 时、两组(1:绿色/环境和2:红色/红外)的射频值应不同、或者每个相位需要具有不同的射频值。 (之前一个 RF 值对于 SFH7060是可以的、但对于 SFH7072、一个 RF 无法使这3个值正常。)

在两种射频模式或4种射频模式的情况下,如何从绿色、红色和红外的值中减去环境值? 环境值应根据射频值不同。 我是否可以将目标相位的 RF 值与环境相位的 RF 值之比乘以环境值来获得目标相位的环境值?

谢谢、

科南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Konan、

    让我们离线讨论这一点、因为 AFE4405正在接受 NDA。

    此致、
    Prabin