This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 精密⊿Σ Δ Σ ADC 发展蓝图

Guru**** 2929900 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1209, ADS8681, ADS8689, ADS8685

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/731360/roadmap-for-precision-adc

主题中讨论的其他器件:ADS1209ADS8681ADS8689ADS8685

如果有符合以下规格的路线图、请告知我。

・分辨率:16位~

・μ A 输入时钟:~100MHz

・输出数据:串行总线

・μ A ADC 通道:2通道

・可配置 SINC 滤波器

μ・数据更新周期:1MHz

最近的 ADC 是 ADS1209、但数据更新周期不匹配。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    我们正在寻找更快的 Δ-Σ 器件、但路线图上没有任何内容符合您的特定要求。 根据描述、它听起来更接近 SAR 转换器。 您正在考虑哪种应用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TOM-SAN

    感谢您的回复、

    应用是电源调节器(工业)、
    SAR 转换器上是否有路线图或匹配的 ADC?

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    查看用于启动器的 ADS8681或 ADS8689等器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TOM-SAN

    感谢您的回复、

    我向客户确认、但 ADS8681和 ADS8689与客户要求的规格不匹配。

    详细信息是最新的、请参阅以下内容;

    ------------------------

    【背景】

    客户希望更改更高的数据速率:334kHz~或500kHz~、

    但分辨率和数据速率取决于下面应用手册中的 SINC3滤波器设置。

    (请参阅第11页表1)

    所需的分辨率大于15位、但当 ADS1209通过 SINC3滤波器设置15位时、

    数据速率为262kHz。

    【更新了要求规格】

    ・数据速率(更新周期)已放宽:334kHz~或500kHz~

    ・分辨率:超过15位

    【问题】

    ①Is 对于 ADS1209、是否有更高的数据速率设置?

    ②If ADS1209不匹配、是否有其他推荐的 ADC?

    (包括 SAR ADC)

    ------------------------

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    ADS8681为16位、1MSPS 时为16位、ADS8685为16位、500kSPS 时为16位、因此我可能在这里遗漏了一些东西。 是的、我确实提到了 ADS8589、它只有100kSPS、因此我在此表示歉意。 对于 ADS1209、随着 OSR 的增加、数据速率也会降低。 因此、您在这里可以做的事情不多。