This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214EVM:通过 J3将 FDC2214EVM 连接到数据记录器?

Guru**** 2544640 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214EVM, FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/715649/fdc2214evm-connect-fdc2214evm-to-a-datalogger-via-j3

器件型号:FDC2214EVM
主题中讨论的其他器件:FDC2214

您好!

如果我无法将多个 FDC2214EVM 连接到计算机以通过 GUI 同时读取电容、是否可以通过 J3将一些 EVM 连接到数据记录器以读取电容? 然后、我可以使用 VEE/LabView 读取信号。

提前感谢您、

红光

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hongliang、

    如果您使用 J3与 EVM 通信、则应断开电路板的 MCU 部分。 EVM 的设计旨在使本节轻松分接、用户可以使用不同的 MCU 进行实验。 如果这样做、则需要将 I2C 主设备连接到 J3以控制 FDC2214。 除非主器件从 FDC2214寄存器读取数据、否则器件不会输出电容数据。

    如果您选择测试此方法、我建议从 FDC2214数据表中的表47开始。 这些建议的寄存器值应能让您开始测试。 我还建议使用 I2C 扩展器、因为 FDC2214只有两个可能的 I2C 地址(因此如果没有 I2C 扩展器、同一 I2C 总线上的 FDC2214不能超过两个)。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristin、您好!

    感谢您的回复。 非常感谢您的帮助! 您是否可以向我发送 LabView 文件(出现在某些其他线程中)? 我想知道我是否可以通过 USB 将多个 EVM 直接连接到计算机、然后使用 LabView 读取它们。 很抱歉,如果问题很愚蠢,我对电气设备很不满意。

    最棒的

    红光

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hongliang、

    您可以通过 USB 将多个 EVM 连接到计算机、并使用 LabVIEW 读取它们。 遗憾的是、我们无法再共享内部 LabVIEW 代码、因此您需要自行编写。 我将在本周外出、因此如果您有紧急问题、请在论坛上发布新主题帖。 否则、当我回来时、我很乐意回答您的问题。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kristin、您好!
    感谢您的意见! 非常感谢您的帮助。
    最棒的
    红光