This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:如何使用 ADS1118计算 J 型热电偶温度?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/730943/ads1248-how-to-calculate-j-type-thermocouple-temperature-using-ads1118

器件型号:ADS1248

我将 ADS1248用于热电偶 application.using 其他温度传感器用于冷端测量。

使用通用校准器 i m 向 ADC channels.plus 注入 Milivolt。所有通道均使用 AVDD 和 AGND 之间的1M 电阻值进行采样。

但转换后的值读数为0x001h、0x002h。

将其转换为毫伏时,每注入一个另一个毫伏时,它就会得到0.70mv。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Siddharth、


    我需要更好地描述您的问题。 您是否说校准器恰好输出1.0mV、但读数为0.70mV? 我认为最好为您的设置发布方框图或原理图、其中显示了您可能拥有的所有连接和任何输入滤波。

    其次、我想向大家展示一下 ADC 的输出数据。 如果您使用的是 ADS1248、则会显示所有24位输出数据、以便可以进行精确的转换。 您为读取0x001h 和0x002h 提供了两个值。 最好提供准确的数据并说明测量读数如何变化

    无论如何、热电偶读数通常非常小、需要从开始。 如果输入为1mV、那么在测量中增加一些误差不会花费太多。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Siddharth、


    我有一段时间没有听到这个问题。 您是否能够解决您的问题? 正如我提到过的、我需要更多有关您获取的数据和 ADS1248设置的信息、以帮助解决您的问题。

    我现在将关闭此帖子、但如果您在读取数据时仍然遇到问题、请发布回、我们可以继续处理此帖子。 同样、我需要有关这方面的更多信息。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Siddharth


    作为额外的注释、有一个关于使用精密 ADC 测量热电偶的新应用手册。 该注释的标题为"热电偶测量基本指南"、可在以下链接中找到:

    www.ti.com/.../sbaa274.pdf


    吴约瑟