This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8830:DAC8830基准输入电流

Guru**** 2826505 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/732720/dac8830-dac8830-reference-input-current

器件型号:DAC8830

DAC8830数据表指定了基准电压输入的9KOhm 最小输入阻抗。 我的应用中的 DAC 具有2.5V 基准电压和3.0V 电源轨(Vdd)。 根据数据表、2.5V/9KOhm = 278uA 、流入基准电压输入的最大电流。 我的应用对电路板的总体功耗非常敏感。

我在+90°C 下测试了两个 DAC (增加了5°裕度)。 两个 DAC 都设置为0xFFFF 代码。 温度上升和下降速率为每分钟0.25摄氏度。 其中一个器件的基准输入电流在规格范围内。

其他器件在+90°C 开始接触时的基准输入电流约为450uA、并且缓慢向下爬行。 四天后、基准输入电流达到250uA。

我担心第二部分在+90°C 时的基准输入电流的初始值及其随时间的变化。 考虑到测试温度超过+85摄氏度的器件规格5度、这种行为是否正常?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naiden、

    我可以尝试为您做更多的研究、但我需要我们的设计团队提供一些见解、因此我很可能无法在周一下午或下周上半年为您提供更具确定性的信息。

    一般而言、任何违反数据表中绝对最大额定值的行为都无法保证。 正如我说过的、我需要了解更多设计细节、以便更具体地讨论这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此讨论已发送至电子邮件。