请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC8830 DAC8830数据表指定了基准电压输入的9KOhm 最小输入阻抗。 我的应用中的 DAC 具有2.5V 基准电压和3.0V 电源轨(Vdd)。 根据数据表、2.5V/9KOhm = 278uA 、流入基准电压输入的最大电流。 我的应用对电路板的总体功耗非常敏感。
我在+90°C 下测试了两个 DAC (增加了5°裕度)。 两个 DAC 都设置为0xFFFF 代码。 温度上升和下降速率为每分钟0.25摄氏度。 其中一个器件的基准输入电流在规格范围内。
其他器件在+90°C 开始接触时的基准输入电流约为450uA、并且缓慢向下爬行。 四天后、基准输入电流达到250uA。
我担心第二部分在+90°C 时的基准输入电流的初始值及其随时间的变化。 考虑到测试温度超过+85摄氏度的器件规格5度、这种行为是否正常?
谢谢你