This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:我想请您检查我的客户的电路。

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, INA129
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/731161/ads1248-i-would-like-to-ask-you-to-check-the-circuit-of-my-customer

器件型号:ADS1248
主题中讨论的其他器件: INA129

您好!

我有我的客户的电路(INA129+ADS1248)、我想请您进行检查。

您可以告诉我您的电子邮件要问吗?

感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takumi-San、


    如果您有原理图、可以将其发送给我。 如果没有、则通过 e2e 消息图标(位于 e2e 页面左上角)向我发送消息。

    我要注意的是、通常您不想在 ADS1248前面放置仪表放大器。 这可能会为您提供更大的增益、但您将通过 ADS1248中的 PGA 获得更好的噪声性能。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takumi-San、


    正因为如此、在论坛上很清楚、我向您发送了一条有关电路的直接消息。

    在评论中、我要说的重要内容是:

    INA 可能只是增加了测量的误差(增益误差、偏移误差和噪声)。 它还会破坏比例式测量。

    2.用于开关的光电 MOS 器件都有一定程度的泄漏。 这也会导致增益误差(这可能会随温度的变化而显著)。 这应被客户视为错误。

    使用±10V 输入测量时、简单的分压器仍将 ADC AINN 输入设置为接地。 这超出了 ADS1248的 PGA 输入工作范围。 负输入也将超出工作范围。 使用这里的 INA 将输入转换为中间电源将是很好的。

    其他基本注释包括:输入滤波可能很有用、如果阻抗较高(>10k)、串联输入阻抗可能会导致错误、请注意与基准电阻器并联的意外电阻。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph-San、
    非常感谢您的支持。
    让我考虑您的想法。
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takumi-San、


    我想我会快速回复您的最后一封邮件。 我的所有观点都没有得到回复、但我想我会回复您从客户那里获得的具体评论。

    一般情况下、我建议使用 ADS124S0x 而不是 ADS1248。 ADS124S0x 是一款规格更好的较新器件。

    但是、我通常不建议在 ADC 的 PGA 之前使用 INA。 通过使用 INA、失调电压和增益误差会产生很大的影响、我认为这很难消除。 这适用于任何 INA、而不仅仅是 INA129。 我还想指出、我知道噪声性能很重要、他们想要达到16 NFB、但我不认为客户在测量中考虑 INA129的额外噪声影响。 INA129将增加噪声并降低 NFB 性能。 客户是否计算了 INA129的噪声及其对测量的影响?

    3.光电 MOS 继电器的漏电可能会影响测量结果。 该电流可能不是所有测量的问题、但如果电路在高温下运行、则可能会很重要、

    4.只要存在较大的串联阻抗、由于输入采样、测量可能会有一些非线性。 我想他们可以进行测量、但是在接近0V 的输入时可能会出现一些误差。 我认为这是他们在进行设计之前应该测试的东西。

    6.我不知道该器件将用于何种环境、但通常使用简单的 RC 滤波来帮助限制噪声并降低 EMI/RFI 的影响。 RTD 通常具有差分和共模滤波、如以下链接所述。

    www.ti.com/.../sbaa201.pdf


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph-San、

    非常感谢您的支持!

    此致、