This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404EVM:将 AFE4404EVM 与 macbook 配合使用

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/715652/afe4404evm-using-afe4404evm-with-a-macbook

器件型号:AFE4404EVM

您好!  

我一直在 Windows PC 上使用 AFE4404EVM。 我现在想将其与 macbook 配合使用。 有可能吗? 我的指南基于窗口(即 GUI 和驱动程序等)

在没有 Windows PC 的情况下、与 AFE4404EVM 通信的其他替代方案是什么? 谢谢。

此致、

Mona

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mona、

    遗憾的是、MAC OS 不支持 EVM GUI 和 USB 驱动程序。
    目前、我们没有其他替代方案来支持非 Windows PC。